TrendPen.RemoveYAxis()
从趋势笔中移除 Y 轴。
public static void RemoveYAxis(this TrendPen pen)
参数
- pen
- 要获取或将 Y 轴添加到的趋势笔。
异常
- ArgumentNullException
- 未提供有效的pen时引发。
示例
以下示例显示如何从趋势笔中移除 Y 轴:
// Remove the Y-axis from an existing pen var pen = Project.Current.FindObject("MyTrendPen") as TrendPen; pen.RemoveYAxis();
提供反馈