TrendPen.GetOrAddYAxis()

从趋势笔中获取现有的 Y 轴,或者在其不存在时创建并添加新的 Y 轴。
public static ValueAxis GetOrAddYAxis(this TrendPen pen)

参数

pen
要获取或将 Y 轴添加到的趋势笔。

返回

ValueAxis
与趋势笔关联的已创建或现有 Y 轴。

异常

ArgumentNullException
未提供有效的
pen
时引发。

示例

以下示例显示如何添加趋势笔并配置其 Y 轴:
[ExportMethod] public void AddPen() { var tag = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); var pen = InformationModel.Make<TrendPen>(tag.BrowseName + "_pen"); pen.SetDynamicLink(tag, DynamicLinkMode.ReadWrite); pen.Color = Colors.Coral; pen.Thickness = 3; var newAxis = pen.GetOrAddYAxis(); newAxis.MinValue = 0; newAxis.MaxValue = 100; Owner.Get<Trend>("Trend1").Pens.Add(pen); }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal