管理模板

使用 C# API 从模板库导入模板,并通过运行设计时 NetLogic 解决冲突。
小贴士: 只能通过启用了
显示功能预览
选项的 C# API 导入模板。有关更多信息,请参见设置选项。
使用 C# API 管理模板时,请注意以下事项:
  • 在导入模板之前,请提交项目以创建当前项目状态的快照。请参见提交更改。通过提交项目,您可以随时回滚到以前的项目状态。请参见将项目还原为提交版本。
  • 您只能导入与您的
    FactoryTalk Optix Studio
    版本兼容的模板。无法通过 C# API 更新与您的
    FactoryTalk Optix Studio
    版本不兼容的模板。
  • 只能导入兼容父节点下的模板。
  • 只能导入本地模板。
  • 导入 UI 对象的模板时,可能需要重新定位或实例化对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal