搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
将项目还原为提交版本
还原项目的先前版本。
小贴士:
还原提交内容时,本地存储库中的项目将更新以包含所选提交的内容。还原提交内容将永久删除在已还原的提交后面提交的任何内容。
在工具栏中,选择
查看历史记录
。
选择要将项目还原到的提交内容。
选择
还原
。
版本历史记录
将关闭,打开的项目中将包含所选提交中的更改。
版本历史记录
restore project
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal