目标设备上的项目加密
对安装了 FactoryTalk Optix Update Server 的任何设备上的项目进行加密。
加密操作
目标设备基于当前硬件生成对称加密密钥,独立于主机平台。加密密钥存储在
EncryptionKey.bin
中,位于目标设备上的 Runtime
文件夹中。加密的应用程序绑定到特定的目标设备硬件。无法在其他目标设备上复制并运行加密项目。将项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译的项目进行加密。
小贴士:
要上传加密项目,必须:
- 选择目标设备的传输应用程序源文件选项来上传项目。请参见添加目标设备。
- 使用目标设备上传输应用程序的本地用户的密码。
小贴士:
项目加密与
FactoryTalk Hub
帐户无关。您可以在打开项目的同时从设备上传加密的项目,即使您未登录或登录的组织与用于开发项目的组织不同。encryption
提供反馈