对组进行重命名

对组进行重命名以更改用户所分配到的组的名称。一次可以重命名一个组。从配置板页面或
项目视图
对组进行重命名。
  1. 以下任一选项:
    • 选择
      打开配置板页面图标
      打开配置板页面
      ,然后选择
      管理用户和组
      。
    • 在
      项目视图
      中,展开
      安全
      和
      组
      。
  2. 在
    组
    下面,右键单击要重命名的组。
  3. 选择
    重命名
    并为该组键入新名称。
    小贴士: (可选)要从
    项目视图
    对组进行重命名,右键单击该组,选择
    重命名
    ,然后输入新名称。
该组将在配置板页面和
项目视图
中进行重命名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal