时区

支持用于日期与时间管理的时区和事件属性概述,包括报警事件和趋势图。

支持的时区

FactoryTalk Optix
支持三个时区:
  • UTC 标准时区。
  • 运行
    FTOptixApplication
    的机器的本地时区。
  • 远程会话中的应用程序支持的会话时区。

日期和时间事件属性

日期和时间格式符合 OPC UA 数据类型
DateTime
的规范。
用于管理日期和时间事件的
BaseEventType
对象属性包括:
日期和时间事件属性及说明
属性
数据类型
说明
时间
UtcTime
位于以下时区的日期和时间:UTC 标准时区 + 0。
LocalTime
TimeZoneDataType
UTC 日期和时间与应用程序设备的本地日期和时间之间的偏移量,以分钟为单位。例如,在设置为 UTC + 2 的设备上,偏移量是 120 分钟。如果适用,偏移量可能包括
DaylightSavingInOffset
。
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
以下时区的日期和时间会话偏移量:UTC + 0。

报警事件的时区

在运行时,
报警网格
和
报警日志网格
对象的
数据网格
对象在
时间戳
列中显示事件的本地时间。
对象
时间戳
报警网格
在
时间
属性中设置动态链接。
报警历史记录网格
在
时间
属性中设置具有节点指针的动态链接。
在支持远程会话的项目中,具有不同本地时间设置的设备可以在小组件中显示不同时区。小组件的时间戳以设备的本地时区显示,即使事件发生在其他时区也是如此。在
报警网格
或
报警历史记录网格
的
Timestamp
列中,使用
{Item}Time
和
{Session}TimeZoneOffset
属性之和设置
表达式计算器
类型的转换器。

趋势中的时区

在运行时,
趋势
对象在 X 轴上以 UTC 标准时区显示数据。
使用趋势图的
参考时区
属性,可指定数据是以本地时区还是会话时区显示。如果
趋势
对象连接到
数据记录器
,请启用应用程序的
本地时间日志
属性,以便按照本地时区存储数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal