以标准本地时区查看报警

通过配置
模板库
中的网格对象,以标准 UTC 时区显示报警事件。
  1. 选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Widgets
    。
  3. 将
    报警网格
    或
    报警历史记录网格
    从
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的所需节点中。
  4. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,展开报警网格,然后选择
    AlarmsDataGrid
    。
  6. 在
    属性
    中,展开
    Timestamp
    。
  7. 在
    文本
    属性中,右键单击
    复杂动态链接
    ,然后选择
    重置值
    。
  8. 选择
    更改动态链接图标
    更改动态链接
    。
  9. 在“动态链接”窗口中,配置:
    • 对于
      报警网格
      :展开
      别名
      ,选择
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      ,然后选择
      Time
      变量。
    • 对于
      报警历史记录网格
      :展开
      别名
      ,选择
      {Item}[…]
      PointedNode
      ,然后选择
      LocalTime
      。选择
      LocalTime
      后的
      编辑图标
      ,然后键入
      Time
      。
  10. 选择
    选择
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal