计量系统

在计量系统中显示当前会话的区域设置数据。

概述

计量系统是使用标准化单位表达物理量的框架。常见计量系统包括:
  • 国际计量系统
  • 美国惯用系统
  • 英制系统

基于区域设置和会话的计量系统

如果没有为每个用户或每个会话指定其他计量系统,则计量系统基于区域设置中的国家/地区。UI
会话
和
用户
对象将一种计量系统与一种语言相关联。例如,it-US 以意大利语显示文本,但以美国计量系统显示数据。可以用不符合计量系统标准的计量单位显示数据,也可以创建自定义的计量单位。

查看计量单位

使用
计量系统映射
编辑器可以查看不同计量系统的计量单位。要打开该编辑器,请选择项目根目录,然后在
计量系统映射
属性中选择
编辑器图标
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal