自定义标准计量单位

在项目级别自定义计量单位,以便对每个所需数量使用不同的计量系统。
  1. 在
    项目视图
    中,选择项目的根节点。
  2. 在
    属性
    中,选择
    计量系统映射
    后面的
    编辑器图标
    打开计量系统编辑器
    。
  3. 在屏幕中心打开的
    计量系统映射
    的标题栏中,选择
    黑色添加图标
    以向映射表中添加新行。
  4. 在
    自
    列中,选择所关注的输入量,或者选择来自传感器的值。
    所选计量单位将转换为剩余三列中不同区域设置的等效数量。
  5. 在
    国际单位制
    、
    美国惯用计量系统
    和
    英制单位
    列中,选择所需的目标计量单位。
项目中针对每个测量量和区域设置自定义计量单位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal