搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建系统对象
系统
对象允许用户查看和配置
FTOptixApplication
的某些系统变量,如日期和时间、设备、显示和应用程序设置。
为每个项目创建一个
系统
对象。
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
全部
系统
系统
。
系统1
将出现在
项目视图
中。
系统对象
system
system object
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal