为会话配置空闲超时
使用
IdleTimeoutEvent
可以将空闲超时应用于整个会话。超时可触发任何自定义事件- 在项目视图中,右键单击UI文件夹,然后选择。UI会话# (type)将出现在项目视图中。
- (可选)将鼠标悬停在UI会话# (type)上,选择,然后输入 UI 会话的新名称。

- 在属性中,设置以下值:
- 闲置超时时长。输入超时持续时间。
- 闲置超时激活。设置为真。
- 在事件下面,选择IdleTimeoutEvent后面的
添加新方法,展开命令,然后选择在触发超时事件时将执行的命令。
提供反馈