搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
空闲超时配置
在
FactoryTalk Optix
中配置一个超时,当用户没有活动时触发。超时可触发任何自定义事件。
小贴士:
要配置超时,应用程序必须具有交互式图形对象。运行时,非活动状态包括缺少光标移动、键盘操作和用户交互。您可以为特定页面或整个会话配置空闲超时。
会话和区域设置
为容器配置空闲超时
为会话配置空闲超时
配置屏幕保护程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal