配置屏幕保护程序
配置屏幕保护程序,在指定的不活动期后隐藏应用程序界面。
- 配置屏幕保护程序对象:
- 添加矩形或其他容器,并配置子对象来创建屏幕保护程序。有关更多信息,请参见图形对象。
- 在项目视图中,选择屏幕保护程序对象,然后在属性中设置以下值:
- 可见。设置为假。
- 点击可视。设置为真。
- 在事件中,选择MouseDown 事件旁边的,然后选择。

- 在输入参数下的VariableToModify中,选择
选择节点,然后选择屏幕保护程序对象的可见属性。 - 将值设置为假。
- 通过将屏幕保护程序对象拖动到项目视图中容器的底部,确保屏幕保护程序对象的 Z 顺序最高。
- 在工具栏中,选择,然后搜索模板库Idle Timeout
- 在组件下面,将空闲超时直接拖到MainWindow (type)中或拖到项目视图中的屏幕以显示屏幕保护程序。有关屏幕的更多信息,请参见画面。
- 在库中,选择关闭。
- 在项目视图中,选择IdleTimeoutLogic,然后在属性中设置以下值:
- 已启用。设置为真
- 持续时间。设置空闲超时。
- 在项目视图中,展开导入的IdleTimeoutLogic,然后选择OnTimeout。
- 在属性的OnTimeout值中,选择,然后选择。

- 在输入参数下的VariableToModify中,选择
选择节点,然后选择屏幕保护程序对象的可见属性。 - 将值设置为真。
下载示例项目:
ScreenSaver.zip。
小贴士:
您可以创建在自动注销后显示的登录画面。示例登录画面可以包含在最初隐藏的矩形对象,该对象可调整为主窗口的大小,其
可见性
设置为假
。提供反馈