非易失性存储方法

非易失性存储对象公开备份和还原方法。

备份

使用此方法可将非易失性存储数据备份到文件中。
小贴士: 您可以使用备份已完成事件跟踪已完成的非易失性存储备份。请参见备份已完成事件。
输入参数
参数
数据类型
说明
OutputFilePath
String
用于非易失性存储备份的文件路径,采用 ResourceUri 格式。
要将备份方法实施到您的
FactoryTalk Optix 应用程序
逻辑中,请参见为现有事件添加方法。例如,将备份方法添加到按钮的 MouseClick 事件。请参见配置非易失性存储备份和还原按钮。

还原

使用此方法可从备份文件中还原非易失性存储数据。
输入参数
参数
数据类型
说明
BackupFilePath
String
用于从中还原非易失性存储数据的备份文件路径。
要将还原方法实施到您的
FactoryTalk Optix 应用程序
逻辑中,请参见为现有事件添加方法。例如,将还原方法添加到按钮的 MouseClick 事件。请参见配置非易失性存储备份和还原按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal