配置非易失性存储备份和还原按钮

创建分配给非易失性存储备份和还原方法的按钮。
如果计划使用自定义 NetLogic 备份或还原非易失性存储,请添加自定义运行时 NetLogic。请参见具有自定义备份和还原方法的 NetLogic和创建 NetLogic。
  1. 配置非易失性存储备份和还原按钮
  2. 在
    项目视图
    中创建按钮。
    有关按钮的更多信息,请参见按钮。
    例如,在
    MainWindow (type)
    中创建按钮。
  3. 在
    事件
    中,将以下方法之一分配给
    MouseClick 事件
    :
    • 对于使用内置方法进行备份:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Backup
    • 对于使用内置方法进行还原:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Restore
    • 对于使用自定义 NetLogic 方法进行备份:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomBackupMethod
    • 对于使用自定义 NetLogic 方法进行还原:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomRestoreMethod
    位置:
    RetentivityStorage
    是要从中备份或向其还原的非易失性存储对象。
    RuntimeNetLogic
    是带有
    DoBackup
    或
    DoRestore
    方法的运行时 NetLogic。
    CustomBackupMethod
    自定义备份方法的名称。例如,
    DoBackup
    。
    CustomRestoreMethod
    自定义还原方法的名称。例如,
    DoRestore
    。
  4. 重复 1 到 2 以添加其他按钮。
可以使用配置的按钮在运行时备份和还原数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal