创建非易失性存储
创建非易失性存储对象以保留特定项目节点的数据。
- 创建非易失性存储对象:
- 在项目视图中,右键单击非易失性。
- 选择。此时一个新非易失性存储对象将显示在#非易失性下。
- (可选)在属性中的名称中,选择以重命名该对象。

- 通过执行以下操作之一,指定所选项目节点的新数据的保存频率:小贴士: 如果保留项目的大部分或者值经常更改,则默认零值可能会使硬盘驱动器空间紧张。如果指定较长的写延迟时间,会使项目面临丢失设定的延迟时间间隔内所包含数据的风险。
- 在写延迟中,可通过选择来输入毫秒数。

- 在写延迟中,选择,然后创建动态链接。
添加动态链接有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 决定是否只保留已存储的更改:
- 在已启用增量观察器中,设置值。
- 在已启用增量观察器中,选择。
添加动态链接有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
retentivity
storage
project node
提供反馈