节点

节点可以是项目中的任何对象、对象类型、变量、变量类型、自定义数据类型或方法。项目中的节点被组织到信息模型中。
FactoryTalk Optix
中的节点以符合 OPC UA 规范的标准化方式表示各种数据类型和节点之间的关系。
FactoryTalk Optix
使您能够访问、可视化和操作项目中的数据,并实现不同组件、设备和应用程序之间的互操作性。例如,您可以在以下复杂场景中使用
FactoryTalk Optix
:
  • 与其他
    FactoryTalk Optix 应用程序
    一起读写项目节点
  • 使用与 OPC UA 兼容的第三方应用程序读写项目节点
  • 通过 OPC UA 报警和事件 (Alarms and Events, A&E) 协议在其他应用程序中生成和消费报警和事件
  • 使用 NetLogic (C#) 或外部 OPC UA 客户端操作项目
项目节点可能具有不同的属性。最常见的属性是:
节点的通用属性
属性
说明
NodeId
地址空间中节点的唯一标识符
BrowseName
FactoryTalk Optix Studio
中显示的节点的友好名称
DisplayName
节点的本地化名称
说明
节点的本地化文本说明
小贴士: 有关 OPC UA 的更多信息,请参见OPC UA。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal