搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置配方编辑器
通过从模板库选择配方编辑器小组件并编辑其属性来添加配方编辑器小组件。
先决条件
配置配方模式
。
配置配方编辑器
在工具栏中,选择
模板库
。
在
模板库
中:
选择
Widgets
。
将
配方编辑器
拖到
项目视图
中的
UI
文件夹中。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,创建
配方编辑器 (type)
的实例。
在
属性
的
RecipeSchemaAlias
属性中,选择要使用的
配方模式
对象。
(可选)在
属性
中,配置
外观
、
大小和布局
及
事件
选项。
配方编辑器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal