对在运行时操作的动态链接禁用优化

如果优化项目,则必须对在运行时操作的动态链接手动禁用优化
  1. 在
    项目视图
    中,选择包含动态链接的项目变量。
  2. 在
    属性
    中,选择
    更改动态链接图标
    更改动态链接
    。
  3. 选择
    高级
    ,然后选择
    设置图标
    设置
    。
  4. 选择
    运行时优化
    ,然后选择
    已禁用
    。
    小贴士: 还可以右键单击
    属性
    中的动态链接,然后选择
    禁用优化
    。要启用优化,请选择
    启用优化
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal