搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加“配套规范”中定义的类型的实例
将
配套规范
中定义的类型的实例逐个添加到项目中。
小贴士:
要添加“配套规范”中的所有节点,请参见
从 NodeSet 导入节点
。要添加在“配套规范”中选定的节点,请参见
添加 OPC UA 客户端对象
。
先决条件
(可选)将对自定义
OPC UA 配套规范
的支持添加到
FactoryTalk Optix Studio
中。请参见
导入配套规范
。
添加配套规范中的节点
右键单击包含该节点的对象或文件夹,然后选择
新建
全部
配套规范
Node-to-import
。
(可选)
将可选对象添加到节点
。
(可选)
将收集条目添加到节点
。
OPC UA 配套规范
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal