搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
将可选对象添加到节点
将可选对象添加到支持它们的对象中。
小贴士:
可用的可选对象取决于父对象的类型定义。
先决条件
将节点添加到项目。请参见
添加“配套规范”中定义的类型的实例
。
将可选对象添加到节点
右键单击对象,然后选择
新建
可选对象
object-to-add
。
可选对象将在节点下显示。
OPC UA 配套规范
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal