配置推送代理

从
模板库图标
模板库
添加“推送代理 NetLogic”,并配置推送代理的参数。
先决条件
  1. 安装
    MQTTNet
    和
    NewtonSoft.Json
    软件包。请参见NuGet 软件包。
    小贴士: 可以在
    模板库
    中的推送代理说明中检查所需的库版本。
  1. 配置推送代理
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  3. 在
    模板库
    中,搜索
    Push Agent
    。
  4. 在
    组件
    下面,将
    推送代理
    拖到
    项目视图
    中的 NetLogic 上。
  5. 选择
    关闭
    。
  6. 在
    项目视图
    中,选择
    推送代理
    。
  7. 在
    属性
    中,编辑“推送代理”属性。
    有关更多信息,请参见推送代理属性。
  8. 在
    项目视图
    中,双击
    推送代理
    。
    将在一个单独的选项卡中打开外部编辑器。
  9. 生成项目。
  • 生成 CA 和客户端证书。请参见创建证书。
    重要提示: 使用 .NET 支持的最新 OpenSSL 库和加密算法生成 PFX 证书。如果使用 RC2 算法生成 PFX 证书,则在终端上将无法对 Azure IoT 中心进行基于证书的身份验证。
  • 将推送代理 NetLogic 实施到应用程序界面中。请参见推送代理界面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal