创建证书

要进行安全的通讯,OPC UA 应用程序必须具有相应的公共证书和相应的私钥。
在
FactoryTalk Optix Studio
创建的证书是自签名的。要使用此类证书,需要将 OPC UA 客户端设置为信任这些证书。
重要提示:
不要
在生产环境中使用自签名证书。
或者,在第三方工具中生成自签名证书和证书颁发机构(Certificate Authority,CA)信任的证书。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
  1. 在标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    创建证书
    。
  2. 在
    主题
    下面,填写:
    • 通用名称
      。OPC UA 应用程序的名称。
    • 组织
      。负责证书的公司的注册名称。请勿使用非字母数字字符或缩写。
    • 组织单位
      。组织中负责证书的部门。
    • 地区
      。组织或组织单位所在的城市。使用邮政地址中指定的正确位置名称。请勿使用缩写。
    • 州/省/市/自治区
      。组织或组织单位所在的地理区域。地理区域包括州和省。
    • 国家/地区
      。组织或组织单位所在的两个字母的 ISO-3166 国家/地区代码。例如,
      IT
      。
  3. 在
    OPC UA 信息
    下面,填写:
    • 应用程序 URI
      。特定计算机上项目的唯一标识符。必须与服务器配置中的
      产品 URI
      相同。请参见添加 OPC UA 服务器。
    • 域名
      。可用于访问计算机的本地和远程域名。
      重要提示: DNS 名称只有在全为小写时才能被识别。
    • IP 地址
      。(可选)可用于访问计算机的 IP 地址。
  4. 在
    证书设置
    下面,填写:
    • RSA 密钥强度
      。RSA 密钥的大小(以位为单位)。
      重要提示:
      RSA 密钥强度
      和
      签名算法
      值与您在 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端对象中设置的 OPC UA 安全策略兼容。
      RSA 密钥强度
      和
      签名算法
      值越大,用来对服务器和客户端之间的消息进行加密和解密的资源就越多。
    • 签名算法
      。设备用于通过证书对数据进行签名的算法。
    • 到期日期
      。确定证书的有效期。
  5. 在
    名称
    中,输入证书的文件名。
  6. 在
    位置
    中,输入或浏览到要用于存储证书的位置。
  7. 选择
    创建
    。
Rockwell Automation
建议将证书备份到项目外部的个人文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal