配置图像

添加图像对象并编辑其属性。
  1. 在
    项目视图
    的
    UI
    中,右键单击要包含图像的容器,然后选择
    新建
    绘图
    图像
    。
  2. 选择要包含的图像:
    • 在
      属性
      中,选择
      路径
      旁边的
      浏览
      ,然后选择要包含在应用程序中的图像。
    • 在编辑器中,双击
      图像图标
      并选择要包含在应用程序中的图像。
    小贴士:
    要查找条目,请开始在
    选择文件
    中键入要查找的条目名称。
    如果在
    选择文件
    中没有看到该文件,请选择
    导入文件图标
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
    。
  3. (可选)在
    属性
    中,编辑
    外观
    设置:
    • 可见
      。在运行时显示对象。
    • 已启用
      。启用在运行时与对象的交互。
    • 不透明度
      。对象的不透明度(以百分比表示)。将其设置为
      0
      可使对象变得透明。
    • 闪烁
      。在运行时使对象闪烁。
    • 旋转
      。围绕对象的中心点旋转对象(以角度为单位)。正值表示将对象顺时针旋转;负值表示将对象逆时针旋转。
    • 动态颜色
      。仅适用于 SVG 图像格式。使用所选颜色为图像着色。
    • 着色模式
      。设置图像的着色模式。可用选项包括:
      替换
      、
      色调
      、
      乘
      、
      相加
      。
    • 点击可视
      。拦截用户选择。默认情况下为假 - 用户选择的内容不会被拦截,而是会传递给底层对象。
    • 填充模式
      。选择:
      • 适应
        。在调整对象大小时,将保持其原始纵横比。
      • 拉伸
        。对象将填充容器,并在调整大小时忽略其原始纵横比。
      • 平铺
        。对象在调整大小时将保持其原始纵横比,并在内部重复排列图像。
    • 移动对象
      。请参见将图形对象设置为可移动。
  4. (可选)要调整对象大小、移动或对齐对象,请参阅图形对象布局。
  5. (可选)在
    属性
    中,设置图像边距(九切片):
    小贴士:
    设置图像边距可防止在调整图像大小时,其外围部分出现失真。
    例如,您可以使用带有黑色边框的图像。通过设置图像边距,可以使黑色边框不对图像大小更改做出反应。
    • 图像左边距
      。要从图像大小调整中排除的图像左侧外围部分的大小。
    • 图像上边距
      。要从图像大小调整中排除的图像上部外围部分的大小。
    • 图像右边距
      。要从图像大小调整中排除的图像右侧外围部分的大小。
    • 图像下边距
      。要从图像大小调整中排除的图像下部外围部分的大小。
  6. (可选)在
    事件
    中,向现有事件添加方法,或添加新的事件和方法。请参见事件和方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal