多态图像

可根据输入值具有多个图像状态的对象。每个图像状态都可以引用不同的图像,并且可以具有特定的不透明度。
小贴士: 如果输入值与所有图像状态都不对应,则会显示第一个图像状态。

示例

状态 0:100% 不透明度
Rockwell Automation 徽标以 100% 不透明度显示,状态选择器显示状态 0。
状态 1:50% 不透明度
Rockwell Automation 徽标以 50% 不透明度显示,状态选择器显示状态 1。
状态 3:25% 不透明度
Rockwell Automation 徽标以 25% 不透明度显示,状态选择器显示状态 3。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal