搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
XY 图表
显示图形中二维变量的值。
使用案例
以图形化方式(例如剖面图或可以操作机器的工作区域)表示或设置机器过程。
小贴士:
可以通过将笔的
已启用
属性设置为
假
来禁用笔的显示。
示例
数据控件
配置 XY 图表
添加标尺线笔
添加数组线笔
添加多边形笔
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal