搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加标尺线笔
添加标尺线笔,以显示两个变量值之间的距离。
先决条件
配置 XY 图表
。
添加标尺线笔
创建 Number 数据类型的两个变量。
有关更多信息,请参见
变量
。
在
属性
中,选择
笔
旁边的
,然后选择
标尺线笔
。
在
X
和
Y
属性与变量之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
XY 图表
scale line
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal