添加多边形笔

添加多边形笔,以显示数组变量值之间的距离。
先决条件
  1. 添加多边形笔
  2. 在
    项目视图
    中,选择或创建 Number 数据类型的数组变量。
    有关更多信息,请参见变量。
    例如,创建 Number[2,3] 数据类型的变量。
  3. 在
    项目视图
    中,选择或创建
    XY图表
    对象。
  4. 在
    属性
    中,选择
    笔
    旁边的
    黑色添加图标
    ,然后选择
    多边形线笔
    。
  5. 在
    点数组
    和数组变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal