配置饼图
配置用于从项目节点或数据库获取数据的
饼图
对象。- 在项目视图的UI中,右键单击一个容器,然后选择。
- (可选)在属性中,展开模型,然后通过设置条目类别指定要在对象中显示的条目类别。小贴士:条目类别属性会根据子节点中识别的对象或变量类型自动设置。例如,如果模型基于一个文件夹节点,该节点包含多个Motor对象类型的实例,则条目类别会通过对Motor类型的引用自动设置。在这种情况下,显示的值是不同实例(Motor1、Motor2、Motor3等等)的特性或属性。
- 小贴士: 以下步骤对于来自项目模型的数据是可选的,而对于来自数据库的数据则是必需的。在属性的查询中,输入标准 SQL 查询,以筛选从模型所指定的数据库或项目节点获取的条目。有关更多信息,请参见SQL 查询。例如:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- 通过在标记和变量参数(如@BrowseName)之间创建动态链接来配置图表标记。
- (可选)在值中创建相关属性值之间的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
pie
pie chart
提供反馈