配置列表框

配置用于从项目节点或数据库获取数据的列表框。
  1. 在
    项目视图
    的
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    数据控件
    列表框
    。
  2. 在
    属性
    中,配置
    模型
    属性。以下任一选项:
    • 在
      模型
      属性和项目节点之间创建动态链接。这将获取所有直接子节点的特性值或属性值。
      例如,使用
      模型
      文件夹与
      项目视图
      中包含数据的对象创建动态链接。有关更多信息,请参见项目节点。
    • 在
      模型
      属性与
      项目视图
      中的数据库对象之间创建动态链接。这样可以获取数据库表中包含的数据。
      例如,选择“嵌入式”、“ODBC”或“InfluxDB”数据库对象。有关更多信息,请参见数据库。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. (可选)在
    属性
    中,展开
    模型
    ,然后通过设置
    条目类别
    指定要在对象中显示的条目类别。
    小贴士:
    条目类别
    属性会根据子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个文件夹节点,该节点包含多个
    Motor
    对象类型的实例,则
    条目类别
    会通过对
    Motor
    类型的引用自动设置。在这种情况下,显示的值是不同实例(
    Motor1
    、
    Motor2
    、
    Motor3
    等等)的特性或属性。
  4. 小贴士: 以下步骤对于来自项目模型的数据是可选的,而对于来自数据库的数据则是必需的。
    在
    属性
    的
    查询
    中,输入标准 SQL 查询,以筛选从
    模型
    所指定的数据库或项目节点获取的条目。
    有关更多信息,请参见SQL 查询。
    例如:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (可选)在
    属性
    中,在
    选定条目
    与默认选中的条目之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. (可选)在
    属性
    中,将
    允许取消选择
    设置为
    真
    ,以启用清除对象中已选条目的功能。
  7. (可选)在
    事件
    中,将
    选择已更改
    与
    刷新
    方法关联。
    每次与对象交互时,对象中包含的条目都会刷新。
  8. (可选)在
    属性
    中,配置
    排序
    :
    • 排序顺序
      。为元素选择
      升序
      或
      降序
      顺序。
    • 排序依据
      。设置元素排序所依据的节点属性或表列。
      小贴士: 使用索引列进行排序可确保数据控件对象在运行时发挥最佳性能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal