配置主窗口

调整默认的主窗口类型设置。
  1. 在
    项目视图
    中,在
    UI
    下,选择
    MainWindow (type)
    。
  2. 在
    属性
    中,调整窗口设置:
    • X
      。窗口在桌面上的水平位置。Web 画面引擎将忽略此属性。
    • Y
      。窗口在桌面上的垂直位置。Web 画面引擎将忽略此属性。
    • 宽度
      。窗口的宽度。
      自动
      会根据其子图形对象的宽度设置窗口宽度。
    • 高度
      。窗口的高度。
      自动
      会根据其子图形对象的高度设置窗口高度。
    • 全屏
      。在全屏模式下显示应用程序,忽略
      X
      和
      Y
      属性。
      小贴士: 在
      Rockwell Automation
      Linux 系统上,应用程序始终以全屏模式显示,并将忽略此属性。
    • 总在最前面
      。始终将应用程序窗口显示在其他窗口的前面。Web 画面引擎将忽略此属性。
    • 标题
      。窗口标题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal