搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
窗口
图形对象及其逻辑的根容器。除了主窗口类型之外,您还可向项目中添加其他窗口类型。根据设计,您不能从窗口类型创建实例。
使用案例
每个项目必须至少有一个窗口类型。按照以下步骤配置默认主窗口并向项目中添加更多窗口:
配置主窗口
配置窗口
容器
配置主窗口
配置窗口
window
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal