搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置持续时间对象
配置持续时间对象,以查看或编辑过程在运行时的持续时间。
持续时间对象以 HHHH:MM:SS.MS 格式显示数据。
在
项目视图
中,右键单击包含该持续时间对象的节点,然后选择
新建
基本控件
持续时间
。
例如,在
MainWindow (type)
下添加持续时间对象。
在
属性
中,在
值
和以毫秒为单位显示或控制过程的持续时间的浮点变量之间创建动态链接。
小贴士:
可以通过计算两个 DateTime 变量之间的差值来获取持续时间浮点值。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
(可选)在
事件
中,配置
修改后的值
事件,以便在编辑持续时间时触发方法。
有关更多信息,请参见
为现有事件添加方法
。
(可选)配置持续时间对象的外观。
有关更多信息,请参见
管理图形对象
。
持续时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal