配置延迟按钮
创建延迟按钮并配置其事件以执行特定方法。
- 在项目视图中,右键单击包含该按钮的节点,然后选择。例如,在MainWindow (type)下添加按钮。
- (可选)在项目视图中,将光标悬停在按钮上,选择,然后输入按钮的新名称。

- (可选)在属性中,调整按钮外观:
- 外观。调整按钮可见性、状态、不透明度、旋转、背景颜色和样式。小贴士: 要查看和应用按钮样式,请参见应用按钮样式。
- 大小和布局。调整项目中按钮的大小和位置。
- 文本和字体。输入要在按钮中显示的文本并调整文本样式。
- 图像。在按钮内包含一个图标,并决定图标相对于按钮文本的放置位置。小贴士: 选择浏览,然后选择以将图像添加到项目中或选择项目中的现有图像。设置
导入文件图像位置以使图像与按钮文本对齐。
- 在事件中,在特定事件和要执行的方法之间创建动态链接。有关可用事件的更多信息,请参见延迟按钮。
delayed
delayed button
提供反馈