在项目中启用 PowerFlex 标签

设置 PowerFlex 参数,创建 PowerFlex 模型,然后重复步骤以添加更多变频器。
  1. 在项目视图中,选择 ,然后在“属性”中设置以下 PowerFlex 参数:
    • 更新速率
    • IPAddress
    • PFType
  2. 要创建 PowerFlex 模型,请右键单击 并执行 GetPowerFlexModel 方法。
    该模型位于以 PowerFlex 类型、其 IP 地址和更新速率命名的新目录中。例如,
    PF755TM_10.76.38.210_10sec
    。
  3. 要添加另一个 PowerFlex 变频器,请重复步骤 1 和 2。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal