键-值编辑器

使用键-值编辑器为动态链接转换配置键-值对。在高级动态链接编辑器中访问该编辑器。
小贴士: 通过在高级动态链接编辑器中选择键-值转换器旁边的
编辑图标
打开键-值编辑器。
“键值转换器1”界面,显示一个包含“键 (UInt32)”和“值 (String)”的表。键的范围从 0 到 6,每个键分别映射到周一至周日。 带编号标注高亮显示导航、添加、删除、数据类型、选定的键和相应的值。
条目
名称
说明
1
转换器路径
指向转换器的路径。
2
黑色添加图标
添加键-值表行。
3
删除图标
删除
删除选定的键-值表行。
4
数据类型
指示键或值的数据类型。选择后,可选择其他数据类型。
5
键
转换器键(源值)。
6
值
与同一行中的键对应的值(输出值)。
小贴士: 第一行中的值为默认值。如果源值与任何转换器键均不对应,则转换器返回默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal