审计签名引用

通过设置
SigningController
和
审计签名
属性来配置电子签名工作流。

SigningController 对象

SigningController
对象指定电子签名工作流的默认设置。
SigningController 属性
属性
说明
允许签名的用户
被授权完成签名工作流的用户。
允许签名的组
被授权完成签名工作流的组。
允许复签的用户
被授权在复签流程中作为第二签名人的用户。
允许复签的组
被授权在复签流程中作为第二签名人的组。
DefaultWorkflowType
默认的电子签名工作流类型。
ConfirmWorkflow
需要用户选择
确认
。
SignWorkflow
要求用户验证其凭据并选择
确认
。
DoubleSignWorkflow
要求两个用户验证其凭据并选择
确认
。

审计签名属性

将
审计签名
属性与变量相关联,以便在变量值发生变化时触发电子签名工作流。
审计签名
的配置会覆盖
SigningController
的默认配置。
审计签名属性
属性
说明
工作流类型
电子签名工作流类型。
用户
被授权完成签名工作流的用户。
组
被授权完成签名工作流的组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal