配置报警小组件

将报警管理器和报警汇总添加到项目后,需要配置小组件。
  1. 在
    项目视图
    中,解锁
    报警管理器 (type)
    并调整小组件布局、模型和逻辑。
  2. 在
    报警管理器 (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    中,对于要让小组件访问的任何报警筛选器,选择
    真
    。
  3. 在
    报警管理器 (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    中,对于要激活的 2 中任何已启用的报警,选择
    真
    。
  4. (可选)在
    项目视图
    解锁图标
    解锁
    报警汇总 (type)
    中,调整小组件布局、模型和逻辑。
  5. 在
    报警汇总 (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    中,对于要让小组件访问的任何报警筛选器,选择
    真
    。
  6. 在
    报警汇总 (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    中,对于要激活的 5 中任何已启用的报警,选择
    真
    。
  7. 在
    项目视图
    中,选择
    UI
    组件: 报警小组件
    ,然后:
    1. 在
      AlarmWidgetsFilters (type)
      中,调整筛选器窗口参数。
    2. 在
      AlarmWidgetsTimedShelve (type)
      中,调整最长定时搁置持续时间和预设定时搁置持续时间。
    3. 在
      AlarmWidgetsViewDetail (type)
      中,调整运行时在“报警详细信息”视图中显示的信息。
      小贴士: 默认情况下,视图显示所有可用的报警信息。如果不需要这些元素,可以将其从此视图中移除。例如,如果不希望“详细信息”视图显示标签,可以在
      项目
      视图中选择
      AlarmDetails
      下的所有标签并删除它们。
    4. 在
      AlarmSummaryButton (type)
      中,调整所有“报警汇总”小组件按钮的属性。
    5. 在
      AlarmManagerButton (type)
      中,调整所有报警管理器小组件按钮的属性。
    对于所有报警小组件,您还可以调整布局。例如,您可以修改按钮名称、位置、大小和背景颜色。
    小贴士: 所有小组件的筛选器画面的复选框大小都针对触摸屏进行了优化。要调整复选框大小以适合触摸屏和鼠标使用:
    • 在
      项目视图
      中,转到
      UI
      DefaultStyleSheet
      ,并将
      Properties\Control Styles\CheckBox styles\Default
      指示器大小
      从
      Auto
      更改为
      18
    • 在
      项目视图
      中,转到
      AlarmWidgets
      AlarmWidgetComponents
      FilterCheckbox (type)
      并将
      Properties\Size and layout\Height
      调整为
      18
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal