以 UTC 时区查看报警日志事件

在运行时,
报警历史记录网格
小组件的
数据网格
对象在
时间戳
列中显示日期和时间。设备的本地时区显示的时间使用的是事件的
LocalTime
属性。通过配置事件的
时间
属性来以 UTC 标准时区查看报警日志事件。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,将
    报警历史记录网格
    对象从
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的所需文件夹中。
    小组件将出现在节点中。
  3. 在选择了小组件的
    数据网格
    时,在
    时间戳
    或其他列的
    文本
    属性中,选择
    更改动态链接图标
    更改动态链接
    。
  4. 在“动态链接”窗口中,选择
    别名
    {Item} […]
    Time
    。
  5. 选择
    选择
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal