AI 助手
AI 助手
为 FactoryTalk Optix
项目提供解答、指导和故障排除。概述
在
AI 助手
窗格中与 AI 助手
交互。“AI 助手”窗格

条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 清除聊天记录 | 清除当前聊天。如果您想开始新的聊天,这会很有用。 |
![]() | 关闭 | 关闭 AI 助手 窗格。要切换 AI 助手 窗格,请从顶部栏中选择 AI 助手 |
![]() | 聊天 消息 | 查看您的消息和 AI 助手 回复。如果回答比较复杂, AI 助手 的回复可能会包括以下部分:
|
![]() | 输入消息 字段 | 输入消息,以开始或继续与 AI 助手 聊天。按 Enter 发送消息 |
有关如何与
AI 助手
交互的更多信息,请参见使用 AI 助手。操作
AI 助手流程
AI 助手
作为设计时助手与 FactoryTalk Optix Studio
集成。AI 无法直接写入控制器、更改运行时系统或执行对安全关键的操作。AI 不会自动更改您的项目或系统。AI 通过使用
NATS
协议与 FactoryTalk Optix Studio
通信。AI 使用 Rockwell Automation
托管在云中并通过安全 API 访问的大型语言模型 (LLM)。这些 API 发送要处理的用户消息并返回回复。AI 使用检索增强生成 (RAG) 基于文档提供答案。
重要提示:
AI 助手
显示的信息可能不准确。请参阅 FactoryTalk Optix
文档验证其响应。使用案例
AI 助手
帮助您在不搜索文档的情况下找到有关 FactoryTalk Optix
的答案。使用 AI 助手
可访问信息、了解最佳做法并对项目中的问题进行故障排除。获取涉及
FactoryTalk Optix
的常见任务的指导:- 获取有关安装和激活FactoryTalk Optix Studio、管理项目、处理来自现场设备的数据、设计业务逻辑、可视化数据、保护FactoryTalk Optix 应用程序以及使用自定义 C# NetLogics 扩展项目等任务的分步指导。
- 询问当前FactoryTalk Optix版本的详细信息。
扩展您关于
FactoryTalk Optix
的知识:- 了解FactoryTalk Optix项目的最佳做法。
- 访问教程和实操示例。
解决
FactoryTalk Optix
相关问题:- 查找常见问题解答。
- 检查系统要求。
- 查看已知异常并查找解决方案。
使用限制
AI 助手
强制实施消息、会话历史记录和响应大小限制。这些限制有助于控制请求处理和响应传递。限制 | 值 |
|---|---|
最大用户消息大小 | 5 KB |
每个聊天或会话的最大用户请求历史记录 | 100 个请求 |
每个聊天中所有消息的最大大小 | 1 MB |
最大 LLM 响应大小 | 50 KB |
如果请求超过限制,
AI 助手
不会处理该请求,并显示错误消息。当 LLM 响应超过 50 KB 且系统阻止或截断这些响应时,
AI 助手
会向您发出通知。AI Assistant
project guidance
troubleshooting
FactoryTalk Optix
提供反馈