使用 AI 助手
与
AI 助手
交互以获取有关特定任务的指导,了解有关 FactoryTalk Optix
的更多信息,并解决问题。先决条件
- 在FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器中,使用FactoryTalk® Optix Studio™Pro 权利登录您的FactoryTalk Hub帐户。提醒事项: 如果您在登录到打开的FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器时激活了FactoryTalk® Optix Studio™Pro 权利,则可能需要重新打开FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器或注销后重新登录。有关更多信息,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南。
- 在FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器中,如果AI 助手未显示,请从顶部栏中选择。
AI 助手
- 使用 AI 助手
- 在AI 助手中的输入消息中输入消息。小贴士:按键盘键或选择Enter发送消息。
发送消息例如,询问报警和事件之间的区别。有关更多用例,请参见 AI 助手:用例。AI 助手处理您的请求并做出响应。 - 阅读并评估AI 助手的响应。重要提示:AI 助手显示的信息可能不准确。请参阅FactoryTalk Optix文档验证其响应。
- (可选)执行以下二者之一:
- 要继续同一聊天,请针对AI 助手的响应发送更多消息。例如,询问如何配置事件。
- 要开始新对话,请选择并输入新消息。
清除聊天记录例如,更改主题并询问有关FactoryTalk Optix 应用程序部署的信息。
小贴士: 最佳做法是,如果您完全更改了聊天主题,请清除当前聊天历史记录并开始新的聊天。
提供反馈