搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
AI
FactoryTalk Optix
包括使用人工智能 (AI) 来帮助内容生成、配置和用户工作流的功能。
AI 助手
AI 助手
为
FactoryTalk Optix
项目提供解答、指导和故障排除。使用
AI 助手
可在不搜索文档的情况下访问信息、了解最佳做法并解决问题。
有关更多信息,请参见
AI 助手
。
NATS
FactoryTalk Optix Studio
中的 AI 功能使用
NATS
协议进行进程间通信。
NATS
服务器进程随
FactoryTalk Optix Studio
启动和停止。有关
NATS
端口的更多信息,请参见
网络端口配置
。
AI 助手
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal