开发用于显示当前日期和时间的标记。

开发用于显示当前日期和时间的标记。

创建标记和一个动态链接到由 ClockLogic 或系统暴露的变量,以在运行时显示当前日期和时间。
应用程序示例
在运行时显示当前日期和时间的应用程序。
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
DisplayCurrentDateTime.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal