Rockwell Automation Home
FactoryTalk Optix 帮助

NetLogic 教程

本节介绍如何使用自定义的 C# NetLogic 来扩展项目。
  • 开发可更改标记文本的按钮
  • 开发用于与数据库进行交互的界面
  • 开发联系表单
  • 开发用于导入对象的解决方案
  • 开发存档管理器
  • 开发用于显示当前日期和时间的标记。
  • 根据值更改画面
教程
开发可更改标记文本的按钮
开发用于与数据库进行交互的界面
开发联系表单
开发用于导入对象的解决方案
开发存档管理器
开发用于显示当前日期和时间的标记。
根据值更改画面
开发可由外部 OPC UA 客户端调用的方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。