添加目标设备
配置目标设备,以允许通过网络部署
FactoryTalk Optix 应用程序
。- 在主工具栏上的旁边选择目标下拉菜单。运行
- (可选)在目标设备设置中,要仅显示活动的远程目标设备,请切换活动的远程设备。小贴士: 通过选择刷新来刷新远程目标设备。
- 选择:
- 文件夹,然后选择。

- FactoryTalk®Remote Access™设备,选择并添加可通过所选
FactoryTalk Remote Access设备网络访问的设备。
- (可选)在名称中,编辑目标设备的名称。重要提示: 名称中只允许使用字母数字字符。
- 在IP 地址中,输入目标设备的 IP 地址。
- 在用户名中,输入要登录到目标设备的用户名。
- Windows®用户名
- 系统用户名:
- DOMAIN\,适用于域用户。username
- ,适用于已加入域的设备上的本地用户。.username
- ,适用于不属于域的设备上的本地用户。username
- Linux 用户名
- 管理员用户名。
重要提示: 必须在目标设备上为该用户配置密码。 - (可选)目标路径,输入目标设备上要将应用程序部署到的路径。小贴士: Windows 目标设备的默认部署目标路径为%localappdata%。当目标设备的C:\分区受写保护时,定义自定义路径很有用。Ubuntu 目标设备的目标路径为/home/<username>/Documents/Project_1提醒事项: 只能部署一个项目。因此,以前部署到目标路径的任何应用程序都会移除默认目标中的路径,以前部署到默认目标的任何应用程序都会移除目标路径。提醒事项: 部署FactoryTalk Optix作为服务运行时,不支持目标路径。
- (可选)选择在设备上加密项目以在目标设备上加密所部署的项目。有关更多信息,请参见目标设备上的项目加密。
- (可选)选择将源项目下载到设备上以在目标设备上下载源项目。小贴士: 如果在目标设备上下载源项目,则可以在稍后将源项目从目标设备上传到开发计算机。有关更多信息,请参见打开项目。
- (可选)要部署ApplicationsFiles目录,请选择传输应用程序文件。重要提示: 选择传输应用程序文件将覆盖先前在新部署上部署的ApplicationsFiles。
- (可选)要在传输之前优化项目,请选择传输优化后的项目。重要提示:优化项目:
- 之所以大小比较小,是因为节点仅在运行时需要时加载。
- 将标签保存在外部标签存储库中,而不是项目存储库中。
- 可能需要更多时间来加载和更改低性能设备上的屏幕。
无法优化包含公开整个模型或至少一个标签的 OPC UA 服务器的项目。 - 选择选择以选择目标设备。
target device
target
提供反馈