安装和系统要求常见问题解答

安装和系统要求常见问题解答

在哪里可以下载 FactoryTalk Optix Studio?
可以从 FactoryTalk Hub 下载 FactoryTalk Optix Studio。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | FactoryTalk Optix Studio 设置
FactoryTalk Optix Studio 可以免费下载和使用吗?
是的,FactoryTalk Optix Studio 可以免费下载和使用。如果要使用所有可用功能,则需要购买 FactoryTalk Optix Studio Pro。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | FactoryTalk Optix Studio 与 FactoryTalk Optix Studio Pro 比较
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix 应用程序的系统要求是什么?
可以在发行说明中找到 FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix 应用程序的系统要求。请参见 FactoryTalk Optix 发行说明 | 系统要求
需要为 FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix 应用程序打开哪些端口?
需要配置防火墙和端口,以确保不同的 FactoryTalk Optix 组件之间能够成功交互。请参见网络端口配置
在哪里可以下载 Visual Studio® 或 Visual Studio Code® 并检查要求?
下载 .NET Framework® 并在 Microsoft® 网站上检查要求。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal