开发用于审计的事件记录器

开发用于审计的事件记录器

开发用于记录的记录器
示例应用程序收集以下与所关注事件有关的数据:
  • 事件源(监听事件的项目节点)
  • 生成事件的用户的 ID
  • 事件的日期和时间
  • 属性值的更改(编辑前后)
示例应用程序
提醒事项:
下载示例项目:
AuditDemoSingleTable.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 添加可生成事件的功能。有关参考,请参见其他示例项目。
    例如,添加登录窗格。
  3. 创建和配置事件记录器。请参见添加事件记录器
  4. 创建应用程序界面并将其与项目集成。有关参考,请参见示例项目。
  5. 排列界面元素。
  6. 保存该项目。
示例应用程序设计
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal