创建项目
项目包含构成
FactoryTalk Optix 应用程序
的元素。用户可以创建本地项目,也可以从远程位置创建项目。- 在主工具栏中,选择。
项目起始页将打开。 - 选择新建。
- 要创建本地项目,请选择项目类型:
- 默认。在项目视图中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目。
- OptixPanel。在项目视图中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目,该项目中还要包含:
- 带有预配置FT Remote Access小组件的系统对象,用于请求对 FactoryTalk Remote Access 服务器的访问以及 FactoryTalk Remote Access 应用程序的协助。
- 包含网络设置、设备设置、日期和时间以及加载应用程序小组件的SettingsWidgets文件夹。
- 一个主窗口,用于显示并允许您在运行时导航默认小组件,并将您自己的内容放置在窗口的主页上。
- 小组件的自动语言切换功能。
- 已启用的虚拟键盘
要创建不含默认内容的空白项目,请在FactoryTalk Optix Studio 选项中选择高级模式,然后重新启动FactoryTalk Optix Studio,以在“开始”页面上选择空白。请参见设置选项。 - 在名称中,键入项目的名称。
- 在位置中,键入或浏览到项目的路径。默认位置是 C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects。
- (可选)选择使用版本控制。启用版本控制后,可以将项目状态备份到本地存储库,并将本地更改推送到远程存储库。小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
- (可选)选择加密机密信息以对项目密码、具有数据类型Password的自定义对象和表示项目信息模型的YAML文件进行加密。
- 创建项目时,请在设置主窗口大小下指定主窗口的宽度和高度:
- 选择自定义大小,然后为新的自定义窗口大小输入新的宽度和高度。自定义窗口的默认大小为 400 x 400 像素。
- 选择预配置窗口大小。
- 如果要创建 OptixPanel 项目,请选择OptixPanel大小。
- 选择创建。
- (可选)要从远程位置创建项目,请在页面顶部的项目配置下选择远程,然后填写:
- 远程 URL。输入由系统管理员提供的远程存储库的 URL,以指定要打开的远程项目。
- 位置。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。
- 选择打开。如果已登录FactoryTalk Optix,则不必知道远程 URL或位置。创建新项目会自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有远程项目。正在从远程打开项目将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目已经处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix
的新实例中打开。项目
OptixPanel
默认
空白
窗口大小
版本控制
提供反馈