添加事件记录器
将事件记录器配置为在表中显示所存储的值。
先决条件
为事件记录器创建数据库。请参见创建嵌入式数据库或创建 ODBC 数据库。
- 添加事件记录器
- 在项目视图窗格中,右键单击记录器,然后选择。
- 要将本地化字符串的翻译存储在数据库1)中,请在区域设置中输入区域设置 ID。例如,输入en-US。
- 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
- 在属性中,选择事件配置旁边的。

- 在事件配置下,设置#事件源。源事件源值侦听子树值任何项目对象:(无值)真节点/对象及其所有子对象:动态链接(父节点/对象)真特定项目对象:动态链接(特定对象)假
- 在事件类型中,选择所关注的事件类型。小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
- 在编辑器中,选择要记录的变量,然后选择应用。重要提示:当选择要记录的变量时,将在要记录的事件字段下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在动态链接对话框中选择其他属性。可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
- 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将排除非交互式会话设置为真。
- 在数据库中,选择用于存储所选属性的数据库。
事件记录器
提供反馈